Budapest – Jetzt heißt es erst mal Augen auf!

Hallo zusammen, ein herzliches „szia“ aus der Weltstadt. Nach einer circa 12 stündigen Fahrt haben wir es endlich geschafft – Ankunft in Budapest. Doch viel Zeit zum Ankommen hatten wir nicht, denn es ging sofort mit dem Programm los. Tag 1 in Budapest Erster Programmpunkt: Besichtigung des Schlosses der Kaiserin Elisabeth Amalie Eugenie (auch besser bekannt als Sissi) und ihrem Ehegatten Franz Joseph. Gleich danach Weiterlesen

Endlich angekommen – Ungarn 2014!

Sziasctok, trotz einem spontanen Zwischenstopp in Basel sind wir alle im 990 km entfernten Györ (Ungarn) gut angekommen. Bei sonnigen 25°C und einem kühlen Eis möchten wir – 10 Azubis von SICK – die Gelegenheit nutzen, die ersten Tage Revue passieren zu lassen.   In Györ angekommen wurden wir von unseren Gastfamilien herzlich begrüßt. Dabei sahen sich einige auch schon mit ersten Herausforderungen konfrontiert. Weiterlesen