Was wurde denn aus – Max Böhme?

Name: Max Böhme Alter: 27 Jahre Ausbildungsberuf: Bachelor of Science, Project Engineering Ausbildungszeitraum: 2007 – 2010   In welcher Abteilung, in welchem Bereich bei SICK arbeitest du heute? Nach dem Studium fing für mich das Arbeitsleben in der Division „Advanced Industrial Sensors“ als Produktmanager an. Dort betreute ich Optische Displacement Sensoren. Das sind Sensoren, Weiterlesen

Was wurde denn aus – Stefan Hummel?

Name: Stefan Hummel Alter: 21 Jahre Ausbildungsberuf: Mechatroniker Ausbildungszeitraum: 2009 – 2013   In welcher Abteilung, in welchem Bereich bei SICK arbeitest du heute? Meine Ausbildung habe ich bei SICK STEGMANN GmbH in Donaueschingen innerhalb der Division „Motion Control Sensors“ gemacht. Dort Weiterlesen